使用增强型气体面板降低维护成本
如何通过改善气体分配来减少您的维护支出
世伟洛克伦敦,地区现场工程师 Mark Welch
对于维修技术人员来说,维修气体压力控制面板通常就像解开一道难题。
卡套管或管道布局 混乱或不直观可能会阻碍对需要注意的组件的检视。几个螺纹连接可能需要拆卸以便维修,然后再完成任务后重新制作。没有标签的阀门或调压阀可能会让技术人员不知道如何选择备件。
所有这些工作都耗时、耗力,因此成本很高 — 但对于需要广泛分配各种气体进行操作的化工厂或实验室来说,这些都是必要的。系统的可靠性是必须的。如果在需要的时间和地点没有气体供应,操作可能会大大减慢甚至停止。
在此视频中了解气体分配解决方案:
优化的压力面板设计 = 更直观的操作和维护
传统上,气体面板的设计远远称不上直观。通常需要定期维修的部件(安全泄压阀和调压阀是两个常见的例子)可能被隐藏在外壳后面,或者被封在管道后面,必须拆卸才能检视。其中一些设计选择还可能使技术人员难以理解面板的操作方式,从而影响其正确维修面板的能力。所有这些都会延长完成维护所需的时间。
如果在需要的时间和地点没有气体供应,操作可能会大大减慢甚至停止。
还要考虑到,在进行维修时,气体供应被切断至其使用点。这样的停机时间意味着,在任务完成和面板重新组装并开启之前,生产或测试无法继续。
较新的气体面板具有优化设计的特点,可以减轻部分的这些可维护性问题。寻求具有关键组件(如调压阀和压力阀)的清晰可见性和标签的面板。模块化设计使技术人员可以通过卡套管接头连接更容易地更换组件,因此整个面板本身可以在维修时保持原位。您的气体面板供应商也应考虑到您的具体需求,并提供适合您操作的配置。
更强的连接 = 更少的泄漏
除了比螺纹连接更容易维护和重新组装外,卡套管接头还可以形成一个更稳健的连接,能够消除微小的、未被注意到的泄漏,这样的泄漏随着时间的推移可能会增加相当大的成本。
想想氮气,这种公用气体在实验室、精炼厂和其他设施中被用于数十个不同的用途。一个小型的氮气泄漏可能不会被视为一个直接的安全隐患,但随着时间的推移,泄漏的气体可能会价值高昂。在整个系统中,许多小型的氮气泄漏会导致运营商为浪费的气体支付成本,因为这些气体从系统中逸出。对于成本较高的气体来说,识别和消除这些泄漏甚至更为重要。
然而,检查整个气体分配系统的微小泄漏并不总是设施运营商的首要任务。在特定的日子里,可能有许多其他优先事项。在整个气体分配系统的不同连接处选择高质量的卡套管接头可能是有益的,可以长期提供可靠的密封性能。更好的是,与能够提供评估服务和可操作性见解的组件供应商合作,以实现更高效的气体分配,可以带来更大的收益。
优质的部件 = 更少的中断
由高质量的单个组件制成的气体面板和系统也有助于降低与维护相关的人工成本。
例如,调压阀(用于降低气源中的气体压力,以便在系统的下一步使用的装置)通常是定期更换的对象。传统观念认为,根据制造质量,大多数调压阀应每五年更换一次。由您的气体供应商提供调压阀也是常见的做法。遵循这样的时间安排通常不会受到质疑。毕竟,在必要时更换额定使用五年的调压阀应该有助于预防性能问题,尽管这样做需要停机和中断生产。
然而,并非所有可用的调压器都是一样的。质量较高的调压阀经过数百万次循环测试和评定,可使气体分配系统的使用寿命更长,在功能上不需要定期更换,也不需要相关的人工。按更高标准设计的调压阀可以帮助您减少生产中断(并减少相关的停机时间),同时使您对系统的性能和安全性感到放心。
对于许多实验室、精炼厂和其他设施来说,气体分配和输送系统代表着实现更多的效率和维护相关成本节约的重要机会。如需了解更多有关现代气体面板所带来的益处,以及气体分配方面的专业顾问如何帮助您降低运营成本,请立即开始与我们展开对话。
相关文章
提高气体分配安全性和效率
气体分配系统对于帮助实验室、测试中心和工业设施以高效率运行至关重要。了解有关优化气体输送系统的健康和安全、降低成本以及让您的团队为成功做好准备的更多信息。
问答:如何优化您的气体分配系统
了解可能会妨碍重要气体分配系统的安全与效率的常见挑战以及对这些系统进行专业评估如何提供长期价值的信息。
确定公用气体系统中的成本节省
了解世伟洛克德克萨斯中海岸公司如何对一家大型石化生产商的老化公用气体系统进行现场分析,并发现每年可以节省超过 1400万人民币的机会。