轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目
2020 年 6 月 30 日
大型石化厂建设项目往往需要协调数十家全球供应商,并且通常需要经过数年的精心规划、设计和开发。一旦投入运营,这些大型项目就面临着高昂的风险,因为所需的巨额投资意味着业主在项目启动后尤其会投资于安全、可靠且可盈利的运营。
最近在亚太地区竣工的耗资 270 亿美元的大型石化项目便是一例。该项目占地 22,000 英亩,预计每天可生产 300,000 桶原油,各种石化产品的预计年产量为 770 万吨,此大型石化工厂将作为帮助满足该地区未来几年不断增长的能源需求的主要供应商。
对于此项目以及类似的项目,流体系统管理至关重要。从规划初期到竣工,为建设项目选择合适的流体系统元件并与合适的供应商合作是重中之重。这些系统中的小口径卡套管和卡套管接头适合于从简单的公用事业到危险流体的数十种化学工艺,以及整个工厂中涉及高压和/或高温的应用。由于有助于业主确保质量、一致性、安全性并避免在现场混用不同制造商的元件的风险,因此就流体系统元件(包括阀门、卡套管和接头)而言,采用单一供应商的规范可能更为有利。
然而,要在如此规模的大型项目中实现这种一致性,就会面对诸多挑战性和复杂性。为说明该项目的业主如何在工厂中的多个关键流体系统应用中实现卡套管和接头的规范化,我们与世伟洛克马来西亚公司首席执行官 Andrew BT Wong 和 KCS 经理 KK Tan 一起坐下来,全面探讨了该项目的的成功奥秘:
SRP:这方面的项目在前期面临哪些挑战?
Andrew:如此庞大的建设项目通常会涉及来自世界各地的许多参与者,这可能会带来一些显著的复杂性。从规模上讲,在施工高峰期,现场有多达 70,000 人同时在不同的设施、项目和应用上作业。项目利益相关者之间的沟通、不同安装人员的适当培训以及来自多个国家/地区的不同供应商之间的语言障碍带来了一些巨大挑战。
这些应用中的每一个均涉及来自世界各地的多家不同的工程、采购、施工和调试 (EPCC) 公司,并且需要专门的专业知识来设计并监督这些应用或“EPCC 一揽子方案”的施工。这也是目前石化行业兴起的一种主要趋势。一揽子方案变得越来越专业化,在石化厂和炼油厂中更是如此。
SRP:这些不同的一揽子方案对流体系统应用有哪些影响?
KK:无论设施的运营区域如何,系统的生产率、可靠性和安全性都是流体系统应用的重中之重。许多工艺涉及高压或高温以及系统中固有的棘手且间或危险的流体;泄漏会造成重大的安全隐患并影响运行效率。
在不同的 EPCC 一揽子方案中,随着业主/经营者在整个现场指定特定品牌的卡套管和接头,规范化高品质零部件正在成为一种惯例,并且对于大型项目来说尤为重要。这种策略有一些有利之处。在如此庞大的项目中,很多人在不同的应用下作业,因此,业主/经营者可以规范化的程度越高,就越容易验证安装正确性、在设备的整个使用寿命内进行维护并避免不同零部件之间的不兼容性。同样需要注意的是,为了在前期节省少量成本而指定比较便宜的流体系统元件通常是不值得的。
该项目就是这种情况 — 为整个工厂的所有流体系统一揽子方案指定了世伟洛克元件。对我们而言,履行指定的一揽子方案是一个高度协作的过程。在世伟洛克公司团队和世伟洛克资本项目公司 (SCPC) 的支持下,亚洲和欧洲至少有 15 家世伟洛克销售和服务中心与参与该项目的众多 EPCC 密切合作。
SRP:与 EPCC 合作涉及哪些内容?
Andrew:流体系统应用供应商可以通过几种方式使整个项目中的合作关系更加顺畅。例如,如果在如此庞大的项目中为众多应用或一揽子方案指定某一品牌的阀门、接头或卡套管,则供应商熟悉业主的项目要求和最佳实践会有所帮助。这在早期设计阶段对 EPCC 很有帮助,特别是如果 EPCC 与业主初次合作,并且可以更有效地帮助整个工程和安装过程。此外,供应商帮助应对适用的行业要求、本地许可和认证的能力对于整体项目管理和效率将大有裨益。
供应商在不同工艺应用中与每家不同的 EPCC 合作的能力也是经营者的重要考虑因素。以分析取样为例,与有见地的供应商合作可以帮助优化这些系统,从而加强对最终产品的质量控制。在整个东南亚项目中,世伟洛克在上述每个方面均提供了帮助。
SRP:您关于效率的阐述很有道理。在这类项目中,施工效率有多重要?
KK:非常重要。时间和成本管理是项目中最关键的环节。由于这个特定项目的规模如此庞大,只要有一家供应商缺少继续施工所需的材料,则业主每天就可能损失 100 万美元。如果这些延误中的任何一项影响了所有 EPCC,那么每天的费用可能高达 2500 万美元
对于此类项目而言,总成本已成为越来越重要的考虑因素,因此经营者希望在不影响安全性和完工期限的情况下节省这些成本。正如我之前提到的,即使将项目继续细分为涉及不同 EPCC 的一揽子方案,这也使得整个项目中零部件的选型、规范化和无缝安装极为重要。尽管世伟洛克元件的前期成本可能略高,但安全可靠的运行所带来的长期效益要大得多。在世伟洛克,我们认为我们的工作之一就是继续帮助我们的客户和所有利益相关者了解为什么元件的质量和规范化如此重要,尤其是在产品混用可能导致严重的运营和安全问题的应用中。
SRP:关于这个项目还有什么要补充的内容吗?业主/经营者还要求流体系统元件供应商具备哪些能力?
Andrew:如此规模和范围的项目需要大量协调与合作才能顺利执行,这需要所有参与者的卓越团队共同努力。与能够管理涉及所有施工领域(包括深厚的行业知识、客户规范和政府法规要求)的资源和元件的全球协作供应商合作非常重要。
对于此类大型石化项目,我认为业主/经营者应寻求与敏捷、协作型且负责任的供应商合作,因为他们在全球各地都设有办事机构和物流,可以供应所需的大量元件,而且能够根据需要提供咨询服务并帮助现场解决问题。满足所有这些需求在当今环境中对于项目的顺利实施至关重要。
总体而言,我认为该项目是世伟洛克全球建设服务部如何通过我们公司的全球经销商网络共同努力而做好方方面面的工作来推动整个项目成功的一个绝佳示例。
Andrew BT Wong 是世伟洛克马来西亚公司(世伟洛克授权销售与服务中心)的首席执行官。他曾在世伟洛克工作超过 35 年,拥有丰富的经验,并在亚太地区(和澳大利亚)担任过各种不同的职务。
KK Tan 是世伟洛克马来西亚公司建筑销售高级经理。他在世伟洛克拥有 34 年的工作经验,他曾在整个亚太地区担任过不同职务,包括业务拓展。
相关文章
炼油厂系统安全依赖于受过良好教育、有能力的员工
炼油厂可能会发生有害气体的无组织排放。安全、无泄漏的工厂依赖于掌握必备知识和有能力的团队。
分析仪遮蔽棚的五大考虑因素
分析器棚是任何一个化工厂或其他油、气工厂的重要组成部分。了解世伟洛克有关某些流体与取样系统问题的看法。
卡套管切割工具及更多:适合流体系统专业人员的五种工具
从卡套管切割工具到轨道焊机,了解每个流体系统专业人员在任何工厂环境中都应该拥有的五种关键工具。