alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

小足迹,大影响:如何检测和防止

仪表故障的标识有哪些?

您如何知道仪表损坏或可能发生故障?

Dave Ross,高级技术服务工程师

压力表看起来很小,但它是各行各业的系统中的关键部件。它们提供的系统压力的直观指示让您知道一切是否都在正常运行,或者是否存在急需解决的问题。压力表计量不准确可能导致系统输出质量下降,这是因为丢失有效数据以及系统压力过大或过小而导致的效应。发生故障的仪表还会将系统流体释放到环境中,从而可能对员工造成伤害,对系统造成损坏,进而需要停机并产生维修费用,导致系统输出和利润损失。

识别即将发生的仪表故障及故障原因的指示将帮助您快速识别出压力读数不再准确,从而帮助您避免不良后果。

如果怀疑您可能没有适合您的应用的仪表,请继续阅读以了解故障的警告标识。

了解世伟洛克评估与咨询服务

仪表故障的标识有哪些?

压力表故障常见的五个原因、您将看到的标识以及可以采取的解决问题的步骤分别是:

超压

仪表的指针停在止动销上,表明其工作压力接近或超过其额定压力。这意味着所安装的仪表压力范围不适合当前应用,并且无法反映系统压力。因此,布尔登管可能破裂并导致仪表完全失效。

布尔登管是仪表内的弯曲空心管,通常由金属制成。布尔登管对系统压力作出反应,并将移动连接的指针,在表盘上显示压力读数。

选择额定压力为预期系统工作压力两倍的仪表,以提供更大的可测量压力范围,或者在压力表前面的系统中加装过压保护(即卸荷阀)。在极端系统条件下,请使用带有孔口节流器(0.3 mm)的仪表来限制流量,或者考虑使用隔膜密封而不是布尔登管设计,以获得更可靠的解决方案。

压力尖峰

当您看到仪表指针弯曲、折断或割裂时,仪表可能受到系统压力突增的影响,这是因泵循环的开/关或上游阀门的打开/关闭导致的。撞击止动销的力过大可能会损坏指针。这种压力突变会导致布尔登管破裂和仪表故障。

请评估您的系统设计,以消除压力意外突增的可能性以及对系统组件(包括仪表)造成的应力。另一个选项是选择压力范围更大的仪表,以适应任何预期的压力突增。

机械振动

泵未校准、压缩机的往复运动或仪表安装不当会导致指针、窗口、窗环或背板丢失。您可能还会在表盘上看到黑色的灰尘,或者从松动的指针对表盘造成的擦伤。 仪表机芯连接到布尔登管,振动会破坏机芯组件,这意味着表盘不再反映系统压力。 使用液体箱填充会抑制运动,并消除或减少系统中可避免的振动。在极端系统条件下,请使用减振器或带隔膜密封的仪表。

搏动

液体在系统中频繁、快速地循环会在仪表运动部件上造成磨损。这会影响仪表测量压力的能力,并由一个颤动的指针指示读数。这种情况可能导致布尔登管破裂并导致仪表完全失效。 重新设计您的系统,在您的应用中重新放置仪表,以降低仪表显示的循环速度并保持所需的测量完整性。如果您无法重新设计系统,则使用带液体填充的仪表、仪表孔口节流器或缓冲器将有助于减轻搏动的影响。


了解更多有关选择符合您需求的仪表信息

温度过高/过热

如果仪表安装不正确或与过热的系统液体/气体或组件的距离太近,则可能会由于仪表组件故障而使表盘或液箱变色。 温度升高会导致金属布尔登管和其他仪表组件承受应力,进而给压力系统造成压力,并影响测量精度。选择具有不同额定温度的仪表将更好地适应系统可能看到的范围。对于极端温度应用,请选择带隔膜密封的仪表或带冷却元件的隔膜密封。

现实情况是,仪表可能会失效。知道如何检测即将发生的故障可以帮助您避免严重的潜在后果,但是选择适合您需求的仪表更重要。 为您的应用选择合适的仪表并非总是那么容易,但是花时间来分析您的系统需求并做出更明智的决定将创造安全的设施、准确的系统压力测量并减少由于安装了错误的仪表而造成的系统液体损失,进而降低过早失效的几率。

是否有兴趣评估您的仪表和系统设计?

了解世伟洛克评估与咨询服务

相关文章

工业流体系统

构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧

在设计工业流体系统时,必须始终将工厂的安全性摆在首位。了解您的工程师和技术人员团队如何运用基本的流体系统构建和设计技巧降低安全风险并保持系统的正常工作时间。

流体系统泄漏的常见原因和成本

50 多年的培训总结出的 5 个常见的工艺分析仪系统启示

取样系统可能是您工厂中在设计和操作方面具有挑战性的系统之一。业界资深人士和行业培训讲师 Tony Waters 分享了过去 50 间其受训者的启示。

世伟洛克现场工程服务

现场工程服务 Q&A:获得更出色流体取样系统的性能应了解的内容

世伟洛克现场工程服务可以帮助流体和取样系统工程师解决从泄漏到取样不准确以及介于两者之间的所有问题。这就是您需要了解的有关世伟洛克现场工程服务的所有信息。