alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

何时弯曲卡套管—如何正确操作

世伟洛克弯管设备

何时弯曲卡套管—以及如何正确操作

世伟洛克匹兹堡战略服务专家和高级弯管培训师 Mike Gagel

在设计和组装新的流体系统或更换现有系统中的组件时,必须做出一些决定。首先要做出的决定之一是系统应该用 不锈钢卡套管 制造还是用公称管制造。

螺纹公称管历来是流体系统应用中的可靠选择,但出于多种原因,卡套管是一种有益的替代选择。其中一个原因是卡套管’的易弯曲性和可布线功能,可帮助经营者以更少的连接点实现更复杂、更高效的流体系统设计。

索取有关弯管培训的更多信息

卡套管与公称管的对比速览

与传统的公称管相比,弯曲的卡套管在各种工业流体系统中有着显著的优势,包括:

  • 减少连接。更少的单个组件意味着更少的潜在泄漏点,这样可以提高效率并减少溢出物和逸散性排放。
  • 节省时间。卡套管系统不仅更易于安装,而且弯管不需要切割、去毛刺和安装新的接头就能实现任何简单的方向转换,从而节省了操作时间。
  • 减少湍流。与通过一系列的多个接头相比,弯管能允许流体更容易通过。
  • 减小占用空间。弯管和低截面卡套管可减小系统的占用空间,而且更易于接近附近的设备以便进行维护。

卡套管弯曲优秀实践

为了放大卡套管弯曲带来的好处,必须确保您了解如何确定系统中适用的弯管、制作高质量弯管的 优秀实践 以及如何使用合适的设备。 下面是决定何时弯曲卡套管以及如何帮助确保系统安全和效率的注意事项。  

1.) 确定卡套管是否比公称管更具优势。这里需要阐述一些注意事项。为了实现公称管的理想运行,必须对公称管进行切割、去毛刺和攻螺纹。所有外螺纹都必须用 PTFE 胶带包裹或用密封剂覆盖。然后用扳手拧紧公称管接头。构建良好的系统具备很高的可靠性,但是组装过程会耗费大量的工时,尤其是对于复杂的系统应用而言。此外,即使每个新引入的接头连接都是由熟练的组装人员将其组装在一起,也可能会出现泄漏点,—而且增加的泄漏点会导致排放增加。

这是卡套管可以提供一些好处的地方。使用卡套管接头需要对卡套管进行切割和去毛刺,但是大多数方向变换可以通过弯曲而不是使用新的接头来完成。与需要许多不同直管和接头连接的公称管相反,卡套管弯管可以完成多个方向变换。此外,与公称管弯头相比,当系统介质流过弯曲的卡套管时,弯曲的卡套管产生的湍流更小。卡套管的重量也比公称管轻,并且不需要那么多的辅助支撑。

2.)确定您将如何进行方向变换。方向变换可以通过弯曲来实现,也可以通过将不同长度的卡套管与高质量的卡套管接头连接来实现。弯曲适用于方向变换,—但是您在弯曲或接头之间的选择很大程度上取决于实际情况。

90 度弯管简单的 90 度方向变换(如此处所示)对于管线中的必要偏移很有用,通常可以通过弯曲有效地实现。例如,如果卡套管需要横穿面板而又不妨碍轻松检修(如此处所示),则一系列的 90 度弯曲会十分有效。弯曲在狭窄区域中也很有用,在狭窄区域中,多条不同长度的卡套管需要在贴近位置做方向的改变。也可以使用更复杂的方法,例如滚动偏移、平行、复合和分段弯曲,这可能需要娴熟的弯曲技巧和经验。

弯曲并非适用于任何地方。弯曲卡套管时,需要留出一定长度,才能允许将卡套管安全地安装在卡套管接头中。如果要处理几段短的卡套管,则更适合使用接头连接来改变方向。此外,如果难以使用弯管完成必须的方向变换,则使用接头可能会具有优势。这种情况说明了以下优秀实践的重要性,只有这样才能利用弯管来实现系统的安全、高效和成本效益。

3.)确保您具备进行卡套管弯曲的正确技能。 卡套管弯曲既是一门艺术,又是一种技巧,它要求技术人员具备三维思考能力,将纸上的设计转变为物理系统。

操作员还必须了解如何使用弯管机 和其他设备来完成精确、高质量的弯曲。有两种适用于弯曲应用的常用设备:手动弯管机和台式弯管机。以下视频介绍了如何使用两种弯管机:

如何使用手动弯管机:

在此视频中,您可以学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90° 和 180° 弯曲。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。


如何使用台式弯管机:

在这段分步介绍视频中,您可以学习如何使用世伟洛克® 台式弯管机,对不同材料制成的卡套管实现精确、可重复的高质量弯曲。


遵循这些视频中介绍的优秀实践,可帮助技术人员避免各种常见的、可能损害弯曲完整性的缺陷,这些缺陷会造成时间、精力和成本的浪费。

培训课程非常有价值,可以让技术人员掌握弯管实践知识,设计出安全、高效的流体系统。这解释了世伟洛克为何要开发卡套管弯曲—培训课程(从基础知识 到更高级技巧—),帮助流体系统专业人员学习实用技能,并在自己的工厂中应用所学到技能。如果您想了解更多有关如何帮助您提高弯管能力的信息,请立即联络我们的团队。

索取有关弯管培训的更多信息

相关文章

世伟洛克卡套管准备

实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手动弯管机的三大技巧如何帮助您实现复杂的泄漏点更少且流量更高的卡套管系统。

流体系统弯管

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头取决于众多条件,但十分重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

世伟洛克定制化流体系统应用

流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。