|
|
|
| |
|
Home > Märkte > Energie > Marktaktuali- sierung: Atomkraft
|
|
|
|
Marktaktualisierung: Atomkraft
Flexibilität, Zusammenarbeit sind die Schlüssel in der Marktentwicklung
Gemäß der American Society of Mechanical Engineers (ASME) wird der Energiebedarf allein der Region Asien jährlich 5.000 Milliarden kWh (18.000 Milliarden MJ) betragen. Und mit zunehmender Sorge hinsichtlich der andauernden Verwendung von Kohle sowie einem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Technologie zur Erzeugung sauberer Energie, überrascht es kaum, dass die Aktivität auf dem Atomenergiemarkt weltweit zunimmt.
Europa und Asien liegen beim Bau geplanter Atomkraftreaktoren, von denen einige die neuesten Gen III Reaktor-Designs haben, vorne. Seit Dezember 2006 hatte die World Nuclear Association 220 geplante oder vorgeschlagene Reaktoren, die von Staaten gebaut werden sollen, dokumentiert.
Zusätzlich zum Anstieg beim Bau neuer Atomkraftwerke, besteht außerdem eine beträchtliche Ersatzaktivität. Viele ursprüngliche Atomkraftwerke nähern sich dem Ende Ihres Lizenzabkommen und bemühen sich um eine 20-jährige Verlängerung ihrer Betriebslizenz von Aufsichtsbehörden wie der Nuclear Regulatory Commission (NRC). Und viele Standorte erneuern Ihre Geräte und Technologie durch geplante Stillstandszeiten.
Da der Atomenergiemarkt einer der am stärksten regulierten Industriezweige ist, müssen die Zulieferer ständig Nuklearnormen, Kundenanforderungen und regionale Vorschriften interpretieren. Swagelok konzentriert sich darauf, flexibel zu sein und sich den einzigartigen Anforderungen dieser Industrie anzupassen. Gemäß Tony Laurinatitis, Power Market Manager, passen die Kultur und Geschäftsverfahren von Swagelok durch ihre Konzentration auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen gut zur Erfüllung der strengen Vorschriften in dieser Industrie.
“Um sowohl neue Konstruktionen als auch Ersatzprojekte zu betreuen, konzentrieren wir uns darauf, eine umfassende Produktlösung für Fluidtechnologiesysteme zu liefern", sagte Laurinaitis. “Wir können jetzt nicht nur eine große Auswahl an Produkten in Nuklearqualität für den regulierten Teil der Anlage liefern, sondern außerdem wertvollen Service bieten, indem wir mit Kunden an der Erneuerung und Feineinstellung der vielen technischen Spezifikationen helfen, die mit dieser Industrie zusammenhängen. Dies ist ein wertvoller Service, da in der Nuklearindustrie aufgrund der Pensionierung von erfahrenen und sachkundigen technischen Mitarbeitern ein beträchtlicher Arbeitskräftemangel besteht."
Diese Kooperation führte im letzten Kalenderjahr zu drei großen Nuklearprojekten für Swagelok, die sich in Asien, Europa und Nordamerika befinden. Jedes wird ein hohes Level an Zusammenarbeit von Swagelok und dem Kunden fordern um die spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen und zu verstehen.
Normkonforme Produkte
In der Vergangenheit versorgte Swagelok den nuklearen Markt auf verschiedenen Ebenen, steigerte sein Produktangebot von Verschraubungen über Rohre hin zu anderen Fluidsystemkomponenten. Heute haben die Kunden Zugang zu Produkten die die Genehmigungsanforderungen der Atomindustrie erfüllen, und zu serienmäßig produzierten Standardprodukten um den allgemeinen Anforderungen zu entsprechen
Swagelok hat die N and NPT Zertifikation von ASME, mit der Qualifizierug von Produkten oftmals bezeichnet als “N-Stamp” Produkte. N-Stamp Produkte von Swagelok beinhalten:
- Faltenbalgventile
- Ventilblöcke
- Faltenbalgventilblöcke
- Nadelventile
- Rückschlagventile
- Kugelhähne
- Fittings
- Rohre
“Viele Produkte erfüllen nicht nur die Anforderungen von Kunden und Vorschriften sondern bieten außerdem die Möglichkeit, Installationskosten beträchtlich zu senken", sagte Laurinaitis. "Beispielsweise erfordert ein 1/4 Zoll Swagelok Faltenbalgventil der Serie U mit ähnlichen Fluss- und Druckeigenschaften wie ein typisches 1/4 Zoll Prozessventil viel weniger Platz bei einem beträchtlich reduzierten Gewicht. Diese Reduzierung in Größe und Gewicht kann zu beträchtlicher Zeitersparnis bei der Installation beitragen, da schwerere und größere Komponenten wegen der Erdbebensicherheit einen Mehraufwand bei der Befestigung benötigen."
Für weitere Informationen wie Swagelok den Markt der Kraftwerkstechnologie bedient, besuchen Sie die Markt Seite Kraftwerkstechnik auf der swagelok.de Webseite.
|
|
|
|
|
Suche
Vertriebs- und Servicezentrum
|
 Rohrverschraubungen von Swagelok® — Spezialanwendungen
Die prüflehrenfähigen Rohrverschraubungen sind in Spezialkonfigurationen verfügbar: Dielektrische Verschraubungen, Chromatographie-Verschraubungen und Flanschadapter.
|
|
|