| |
|
Home > Märkte > Energie > Auswahl eines Zulieferers für Fluidsysteme
|
|
|
|
Die zehn wichtigsten Punkte, die bei der Auswahl eines Fluidsystemzulieferers für Nuklearkomponenten zu berücksichtigen sind
Fluidsystemkomponenten in Atomkraftwerken wirken sich vor und nach Einkäufen aus. Da die Leistungsfähigkeit von Kraftwerken heute so wichtig ist, treffen Energieversorgungsunternehmen mit ihrer Auswahl des Zulieferers für seine Fluidsystemkomponenten eine Entscheidung, die sich auf das Endresultat von Qualität und Zuverlässigkeit bis zu Dienstleistungen und Lösungen auswirken kann. Dies sind die zehn wichtigsten Punkte, die bei der Auswahl eines Fluidsystemzulieferers für Nuklearkomponenten zu berücksichtigen sind.
- Frühe Projektbeteiligung. Die Zusammenarbeit mit einem Zulieferer während der frühen Stadien eines Projekt ist wünschenswert, da der Zulieferer beim Finden möglicher Lösungen, beispielsweise durch spezialgefertigte oder modifizierte Produkte, helfen kann.
- Produktverfügbarkeit. Die Zulieferer sollten einen Plan entwickeln können, um zu gewährleisten, dass das Produkt zu den erforderlichen Zeiten während der Konstruktion verfügbar ist; es sollte wenn möglich vor Ort auf Lager sein, ein wichtiger Vorteil, falls es zu ungeplanten Ausfällen kommen sollte.
- Produktunterstützung und technischer Service am Einsatzort. Zwei der Hauptursachen für den Ausfall von Fluidsystemkomponenten sind die falsche Auswahl und die falsche Installation. Zulieferer sollten Unterstützung und technischen Service vor Ort bieten, einschließlich von Schulungen für die Techniker und Monteure eines Energieversorgungsunternehmens.
- Breite und Tiefe der Produktlinie. Wenn ein Zulieferer eine breites Fluidsystem-Produktsortiment hat, profitiert der Kunde davon. Was immer die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen sind, es müssen dann nicht mehrere Fluidsystem-Zulieferer qualifiziert werden, was unnötigen Kosten vermeidet.
- Qualitätsverpflichtung. Die Atomindustrie wird sowohl von den Behörden als auch von der allgemeinen Öffentlichkeit kritisch betrachtet und geprüft. Eine Zusammenarbeit mit Zulieferern, die eine starke Verpflichtung zu Qualität und Zuverlässigkeit haben, wird sich stark auszahlen. Unternehmen sollten außerdem berücksichtigen, welche Garantieleistungen der Zulieferer ihnen gewährt.
- ASME-Zertifizierung. Die American Society of Mechanical Engineers (ASME) setzte den ersten Standard im Nuklearbereich und viele Länder in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien befolgen diesen bis heute. Es gibt mehrere Zertifikate, die für Fluidsystemkomponenten relevant sind, einschließlich eines Qualitiätssystemzertifikats, Akkreditierungszertifikats und Autorisierungszertifikats. Das Verfahren, um ein ASME-Zertifikat zu erhalten, ist aufwändig.
- Vertrautheit mit den örtlichen Vorschriften. Während die ASME-Normen die verbreitetsten Normen im Nuklearbereich sind, gibt es bis heute keinen einzelnen internationalen Standard bzw. keine Norm für die Sicherheit der Komponenten von Atomkraftwerken. Zulieferer sollten bereit sein, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Produkte die örtlichen Vorschriften erfüllen oder übertreffen.
- Prüfungsdokumentation. Die Dokumentation ist genau so wichtig wie das Produkt selbst. Hersteller müssen Kopien aller erforderlicher Prüfdokumente bereitstellen und mit dem Produkt liefern können.
- Transparenter Betrieb. Für sicherheitsrelevante Komponenten ist die Transparenz des Betriebs entscheidend. Die Zulieferer sollten offen über Design-Spezifikationen kommunizieren und mit Kunden, zusammenarbeiten, was die Anforderung von Nachweis- oder Einflusspunkten betrifft. Fertigungsstandorte müssen für Inspektionen zugänglich sein.
- Qualitätskultur. Beim Kauf von Fluidsystemkomponenten gehen Kunden eine Partnerschaft mit einem Zulieferer ein, dessen Serviceangebot das Endresultat über viele Jahre hinweg stark beeinflussen kann. Die Wahl eines Zulieferers, dessen Geschäftskultur Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit, Forschung und Innovation legt, kann zu einer langfristigen Partnerschaft führen, die sich auszahlt.
Swagelok bietet Produkte an, die die Anforderungen von ASME Abschnitt lll Klasse 1,2,3 erfüllen, sowie Produkte für die sonstigen Werksanforderungen. Das Unternehmen hat ASME N- und NPT-Zertifizierungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum.
|
|
|
|
 Rohrverschraubungen von Swagelok® — Spezialanwendungen
Die prüflehrenfähigen Rohrverschraubungen sind in Spezialkonfigurationen verfügbar: Dielektrische Verschraubungen, Chromatographie-Verschraubungen und Flanschadapter.
|