Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Swagelok macht die CNG-Verbindung
Als Kesar Yadav 1979 nach Gujarat zog und S.R. Patel & Co., eine indische Tankstelle in Vadodara (früher Baroda) kaufte, hätte er nie gedacht, dass er ein Vorreiter in der Kampagne für saubere Luft sein würde, die in seinem Land in den frühen neunziger Jahren gestartet wurde. Aber genau das war der Fall - mit Hilfe von Swagelok-Komponenten.

S.R. Patel baute ein gutgehendes Unternehmen auf, dass Benzin und umweltfreundliches Erdgas (CNG) lieferte, und so half, die Luftverschmutzung im wesentlichen zu reduzieren. Heute plant das Unternehmen, seinen CNG-Betrieb weiter auszuweiten und schreibt Swagelok eine Hauptrolle beim Erfolg des Unternehmens zu.

S.R. Patel baute ein ein gutgehendes Unternehmen auf, das Benzin und umweltfreundliches Erdgas (CNG) lieferte, und so half die Luftverschmutzung im wesentlichenzu reduzieren

Emissionsüberwachung
Alarmiert durch ansteigende Verschmutzung durch Fahrzeuge und einem exponentiellen Anstieg an Krankheiten bedingt durch Umweltverschmutzung in den Städten, implementierte die Regierung emissionsüberwachende Gesetze aus Europa für Benzin- und Dieselfahrzeuge im Jahre 1992. Die "Gas-Behörde von Indien (Gas Authority of India, GAIL) veröffentlichte ein Pilot Projekt um Erdgas (CNG) in Delhi, Mumbai, und Vadodara zu liefern. In der Tat beschloss GAIL, an der bestehenden Indian Oil Tankstelle in Vadodara eine Tankstelle für komprimiertes Erdgas einzurichten. Diese Station war S.R. Patel.

Obwohl GAIL S.R. Patel bei jedem Schritt des Weges half, erforderte die Entscheidung an dem Pilotprogramm teilzunehmen "eine Menge Mut, weil wir uns mit etwas Unbekanntem einließen, aber wir stellten uns der Herausforderung, "erinnerte sich Deepak Yadav, Kesar Yadav's Sohn und Geschäftspartner. "Wir mussten viel Zeit, Mühe und Geld für Werbung und Kundeninformationsprogramme aufbringen, um Autobesitzer von den Vorteilen eines Wechsels zum Erdgas zu überzeugen."

Swagelok lieferte leckagefreien Service
"Wir benutzen Swagelok Produkte seit der Inbetriebnahme der Erdgastankstelle und wir hatten niemals Probleme damit", sagte Deepak Yadaw. "Die Produkte funktionieren nicht nur absolut leckagefrei, sondern sind auch extrem haltbar."

Wie alle Firmen, bei denen brennbare Materialien zum Einsatz kommen, muss S.R. Patel strenge Vorschriften und Bestimmungen erfüllen. Inspektoren machen häufige und oft unangekündigte Besuche, um die Sicherheitsaspekte der Tankstelle zu überprüfen. Sie konnten nie fehlerhafte Komponenten oder Fittings finden, die eine potentielle Gefahrenquelle dargestellt hätten. "Mit Swagelok Komponenten ist meine Erdgas-Tankstelle viel sicherer und einfacher zu handhaben als meine reguläre Tankstelle", sagte Deepak Yadav.

Nach Vorne sehen mit Swagelok
"Basierend auf dem Erfolg unseres Projekts, kommen immer mehr Erdgastankstellen in Gujarat auf" sagte Deepak Yadav. "Da wir auf diesem Gebiet Vorreiter sind, werden wir oft um Rat gefragt. Wir empfehlen immer Swagelok Komponenten und Fittings für einen sicheren und problemlosen Betrieb. Wir sind nun dabei, unsere Tankstelle zu vergrößern, und Swagelok und Baroda FSC, ein autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum, waren gleich von der Planung an daran beteiligt."

Darstellung einer tyischen "Tochterstation"
Darstellung einer tyischen "Tochterstation"
1 Versorgungsgaszähler 
2 Kompressor
3 Kaskadenspeicher
4 Prioritäts-/ESD Bedienfeld
5 Zapfstelle

Stationskomponenten
Kompressoren: Die Kompressoren nehmen das Niederdruckgas und komprimieren es zur Lagerung im System, wo es einen Druck von 245 bar (24.5 MPa) bis 340 bar (34 MPa) hat. Sie können bei manchen Systemen außerdem zur Vergrößerung der Lagerkapazität verwendet werden.

Prioritäts-/ESD-Bedienfeld: Leitet das Gas vom Kompressor zum Lager und vom Lager zur Zapfstelle.

Kaskadenspeicher: Erdgas wird in Kaskaden gespeichert. Die Kaskaden bestehen entweder aus Zylindern oder dem Behälter. Das Gas wird bei einem höheren Druck als dem Systemdruck der Fahrzeuge gelagert. Die Kaskade ist aufgeteilt in drei Speicher: hoch, mittel und niedrig. Zum Spannungsabbau bei Ausdehnung, sind die Zylinder in jedem Speicher untereinander mit Rohrbögen verbunden.

Die Speichermenge ist abhängig von der Kompressionskapazität und/oder der Menge des Gases, welches in einem gewissen Zeitrahmen eingefüllt werden soll.

Zapfstelle: Über die Zapfstelle wird das Gas durch langsames oder schnelles Einfüllen an die Fahrzeuge abgegeben. Die typische Anzeige in der Erdgaszapfstelle ist ähnlich wie bei regulären Benzinzapfsäulen - eine Anzeige des Masseflusses, mit ein entsprechenden Einheitsanzeigen (Liter und Preis/Einheit).


Suche Vertriebs- und Servicezentrum


Rohrverschraubungen von Swagelok — Weitere Werkstoffe
Rohrverschraubungen von Swagelok® — Weitere Werkstoffe
Die federbelastete Konstruktion mit zwei Klemmringen ist in weiteren Materialien erhältlich, darunter SAF 2507® Super Duplex und Legierung 400/R-405.