Home > Newsroom > Ressourcen > Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichten

Dies sind unsere Erfolgsgeschichten.

Die wertschöpfenden Lösungen von Swagelok bedeuten für Imtech Einsparungen von Zeit und Geld und eine gesteigerte Effizienz

Imtech
Beim Lieferkettenmanagement geht es um den Aufbau von Beziehungen zwischen Unternehmen. Es geht darum, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis am richtigen Ort sind. Wie Johan La Grand, Senior Einkäufer bei Imtech Analyser Systems in Goes, Niederlande, sagt, führt eine gute Beziehung zwischen Kunde und Lieferant zu mehr Wert.

Verhindern von Lochfraß und Spaltkorrosion

Edelstahlrohre auf Öl- und Gasplattformen kommen regelmäßig bei der Prozessinstrumentierung und Messung, sowie als Chemikalien-, Hydraulik-, Impuls- und Versorgungsleitungen über einen großen Temperaturbereich und einer Vielzahl Fluss- und Druckbedingungen zum Einsatz. Leider wurde überall auf der Welt, einschließlich dem Golf von Mexiko, der Nordsee und dem Golf von Guinea, dem Chinesischen Meer der Karibik und so weiter, Korrosion von Rohren aus Edelstahl 316 beobachtet. Was kann man dagegen unternehmen? Dieser in World Oil veröffentlichte Artikel befasst sich mit diesem bekannten Phänomen. PDF herunterladen.

Kugelhähne der Serie FKB verbessern Aufbauten zur Chemikalieneinspritzung

Erfahren Sie, wie Swagelok AGI Packaged Pump Systems mit dem Kugelhahn für mittleren Druck der Serie FKB geholfen hat, die Herausforderungen beim Aufbau von Gestellen zur Chemikalieneinspritzung zu bewältigen.

 

Link – Link zum Offshore Engineer-Nachdruck der AGI-Fallstudie http://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/EN/OE_JANUARY10_SKID-INTEGRATORS_SWAGELOK_PGS-54-55-56_WEB.PDF

Design eines ALD Reaktors für Schwefelwasserstoffkompatibilität

In dieser Arbeit von Forschern der Stanford University mit Beteiligung von Swagelok können Sie sich das Design, die Konstruktion und die Testergebnisse eines ALD Reaktors zur Verwendung mit Schwefelwasserstoff ansehen. Copyright 2010 American Institute of Physics. Dieser Artikel darf nur für den persönlichen Gebrauch heruntergeladen werden. Alle anderen Verwendungen müssen zuvor vom Autor und dem American Institute of Physics genehmigt werden. Der folgende Artikel erschien in Review of Scientific Instruments (Vol.81, Issue 4) und ist zu finden unter http://link.aip.org/link/?RSI/81/4/htmltoc.

Er wacht über eine Goldmine an Nobelpreisen in Physik

Dr. Tanka-JPARC

Professor Kazuhiro Tanaka, Doktor der Naturwissenschaften, lächelt wie ein stolzer Vater als er den Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) beschreibt und sagt, dieser befände sich noch ganz am Anfang. „J-PARC ist wie ein neugeborenes Baby, und nun ist es unsere Aufgabe, es großzuziehen.“ J-PARC beherbergt die leistungsfähigsten Protonenbeschleuniger sowie ein experimentelles Labor in dem hochkarätige Protonenstrahlforschung durchgeführt wird und ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik im 21. Jahrhundert. Um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, verlässt er sich auf Nippon Swagelok FST und Swagelok® Produkte.

Cambridge NanoTech Inc.

Noch kein einziger Ausfall: Cambridge NanoTech findet Verlässlichkeit mit dem Swagelok ® ALD Ventil

Als Cambridge NanoTech Inc. 2003 mit der Produktion von Systemen zur Atomschichtsedimentierung (ALD) begann, kam es aufgrund von leistungsschwachen Ventilen oft zu Ausfallzeiten.

Um die Lebensdauer der ALD Gaszufuhrsysteme von Cambridge NanoTech zu verlängern, probierte die Firma das Swagelok® ALD Ventil—mit großem Erfolg.

Swageloks Liebe zum Detail gibt UNI-SOLAR® Antrieb

Als Energy Conversion Devices, der Hersteller von flexiblen Solarmodulen UNI-SOLAR® expandieren musste, um die erhöhte Nachfrage nach seinen Produkt zu erfüllen, verlangte das Unternehmen mehr von Swagelok als nur Komponenten. Lesen Sie den Bericht darüber, wie wir mit unserer Liebe zum Detail beim Bau ganzer Bauteile die Auslieferung des UNI-SOLARProdukts positiv veränderten.

Swagelok Ltd. und Swagelok Bristol werden von der Royal Navy geehrt

Als an der HMS Ramsey notwendige Reparaturen am Hochdruckluftsystem erforderlich waren, wandte sich Großbritanniens Royal Navy an Swagelok. Eine schnelle Reaktion und fachkundige technische Empfehlungen des Swagelok Teams bedeuteten, dass das Schiff bereits nach etwas mehr als zwei Wochen wieder einsatzbereit war.

Erneuerbare Energie beginnt zu Hause

Stellen Sie sich ein Haus vor, das all seine Energie zum Heizen, Kühlen und zum Kochen von Batterien erhält, die nie ausgetauscht werden müssen – Batterien, die so verlässlich sind wie die Sonne. So beschreibt Mike Strizki das System, das er in seinem Haus in Hopewell, N.J., verwendet.

Swagelok Produkte kommen bei hyperbarischen Sauerstofftherapiekammern zum Einsatz

Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sind die Hauptgründe, dass ein Kunde Swagelok® Produkte für seine hyperbarischen Sauerstofftherapiesysteme (HBOT) verwendet. Lesen Sie in dieser Fallstudie über mobile HBO-Kammern, welche Rolle Swagelok Rohrverschraubungen dabei spielen.

Swagelok® Fluidsystemkomponenten tragen zur Abhilfe gegen städtische Wärmeinseln bei

Tokio experimentiert mit Dry Mist, einem System zur Abkühlung steigender Temperaturen, bei dem die Stadt mit einem Nebel ultrafeiner Wassertröpfchen, die die Wärme absorbieren, bedeckt wird. Swagelok liefert dabei die Rohre und Verschraubungen für das Rohrsystem, mit dem Dry Mist erzeugt wird.

Zuverlässige, tragbare Einheiten zum Schutz von Bergleuten bei Unglücken

Fresh Air Bay (FAB) Schutzräume können Bergarbeitern bei einem Unglück bis zu 96 Stunden Schutz bieten. Die von Pillar Innovations LLC hergestellten und von Strata Products Inc. vertriebenen FABs Frischluftsysteme werden von Swagelok Komponenten unterstützt.

Swagelok hilft dabei, Energie zu den Menschen zu bringen

Wenn Sie etwas wirklich Beeindruckendes sehen wollen, gehen Sie einfach nach Zentralchina, wo der Drei-Schluchten-Damm nicht zu übersehen ist. Swagelok ist bereits dort und hilft bei der Bereitstellung wichtiger Betriebsdaten.

Leichter Atmen – Unter Wasser und an Land

Bei Brownie's Third Lung ist es Robert Carmichaels Hauptziel, seinen Kunden sichere und einfache Tauchlösungen zu bieten. Aber wenn es dabei um ein Produkt geht, das die nötige Luft zum Sporttauchen bietet, sind leckdichte Verbindungen äußerst wichtig. Erfahren Sie in dieser Fallstudie, wie Swagelok Carmichael bei der Umsetzung seines Ziels half.

Leckdichte Fluidsysteme ermöglichen sichere Unterwasserforschung

Als führendes Unternehmen bei Schiffbauanwendungen mit langjähriger Erfahrung trug Swagelok während der Produktion des Films "Aliens of the Deep" des mit einem Oscar ausgezeichneten Regisseurs James Cameron zur Gewährleistung der sicheren Unterwasserforschung bei.

Einloggen oder jetzt anmelden
Melden Sie sich an, um Preise abzurufen, Angebote anzufordern und online zu bestellen.
 

Hohe Werte und hohe Leistungen mit eingeschränkter Nutzungsdauergarantie.


Qualität ist eine Lebensweise für uns.

Vertriebs- und Servicezentrum finden

Die Produkte und Dienstleistungen von Swagelok® werden durch ein Netzwerk von über 200 autorisierten Vertriebs- und Service-Zentren, die Kunden in 57 Ländern auf 6 Kontinenten unterstützen, vertrieben.

Mein Standort

Wird geladen. Bitte warten...