Home > Newsroom > Pressemitteilungen > Swagelok Führt Federlose Membranventile Der Serie De Ein

Swagelok Führt Federlose Membranventile Der Serie De Ein

Serie DE

Konstruktion ohne Gewinde und geformter Steuerkopf bieten hohen Durchfluss und Effizienz

SOLON, Ohio (12. Juli 2011)--Das federlose Membranventil der Serie DE von Swagelok® hat ein geformtes Aluminiumgehäuse für höhere Effizienz und bietet bessere Leistungen in der industrieüblichen Größe 1,125 Zoll. Das Ventil wurde für modulare Gassysteme entwickelt und ist das neuste Modell unter den ultrahochreinen federlosen Membranventilen des Unternehmens. 

Mit dem geformten Aluminiumgehäuse eliminierte Swagelok das Gewinde, mit dem in der Regel die Steuerkopfkomponenten verbunden und der Steuerkopf am Ventilkörper befestigt werden.  Durch die Eliminierung des Gewindes können Kolben mit einem größeren Durchmesser in der bisherigen standardmäßigen Größe verwendet werden, was zu einer erhöhten Effizienz führt. Der mittlere Zylinder der Steuerkopfkonstruktion bietet einen weiteren aktiven Kolben, mit dem der Kraftausstoß des Steuerkopfs ohne Erhöhung des Durchmessers vergrößert wird. Aufgrund des geformten Steuerkopfs verringert sich außerdem die Ventilhöhe.

Die innovative Konstruktion zeichnet sich außerdem durch einen speziellen kleineren Körper aus, für den der Werkstoff Edelstahl 316L VIM-VAR effizient eingesetzt wurde. Dies führt zu geringeren Kosten und einem niedrigen Innenvolumen. Der voll gekammerte Sitz minimiert Aufquellen aufgrund von Chemikalien und Wärme. Außerdem bietet Swagelok an der Ausgangsseite des Körpers abgeschrägte Ecken. Diese ermöglichen die visuelle Anzeige der Durchflussrichtung (Ansicht von oben) und stimmen zur einfachen Montage mit der Ausrichtung des Steuerkopfes überein. Dies führt zu einer fehlerfreien Montage und ermöglicht eine einfache Überprüfung der Ausrichtung nach der Montage.

Aufgrund der Verwendung der Technologie, die von Swagelok an seinem Rückschlagventil der Serie CW erstmals eingesetzt wurde, hat die DE Serie eine sichere, ganz verschweißte Abdichtung zur Atmosphäre. Nach der ultrahochreinen Reinigung SC-01 wird die Membran in einem Reinraum hermetisch versiegelt. Durch die Maximierung der Membranfläche, wird die geschweißte Abdichtung weniger belastet, was einen erhöhten Membranhub für einen höhere Durchflussrate ermöglicht.

Ein zum Patent angemeldeter Schweißisolierungsring schützt die Schweißung von der Betätigungslast des Ventils, wodurch die Belastung weiter verringert wird.  Das Ergebnis ist eine Konstruktion, die sowohl Anwendungen mit hohem Durchfluss als auch mit einer langen Zylkuslebensdauer auf einer kleinen Fläche ermöglicht.

„Die industrieübliche Größe von 1,125 Zoll bietet Herausforderungen bei Installation und Wartung in einem System“, sagte Al Bousetta, Market Manager, Halbleiter. „Die Körperkonstruktion und die visuellen Anzeigen der Serie DE tragen zur Minimierung dieser Herausforderungen bei.“

Die Serie DE ist mit pneumatischer oder manueller Betätigung erhältlich und kann in Konfigurationen mit zwei oder drei Anschlüssen bestellt werden. Der pneumatische Steuerkopf ist permanent am Körperbauteil befestigt, was einen wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Normal geschlossene und normal offene Modelle haben einen farblich gekennzeichneten Anzeigeknopf zur Stellungsanzeige, der sowohl von oben als auch von der Seite sichtbar ist. Die manuelle Betätigung bietet einen "Fenstergriff" mit einer Viertelumdrehung zur schnellen Betätigung.  Die Griffausrichtung zum Körper ist zur einfachen Montage fixiert.

 Das Ventil ist als Konstruktion mit C-Dichtung oder W-Dichtung erhältlich. Im Hinblick auf den Monteur, berücksichtigte Swagelok wichtige Designeigenschaften, die eine effiziente Montage gewährleisten. Die W-Dichtung hat einen speziell konstruierten Schrauben-Sicherungsring, der am Zylinder nach unten rollt, um Schrauben während der Montage und Wiedermontage in der richtigen Position zu halten. Beide Konstruktionen haben an der Ausgangsseite des Körpers abgeschrägte Ecken, die eine visuelle Anzeige der Durchflussrichtung ermöglichen und die zur einfachen Montage der Ausrichtung des Steuerkopfs entsprechen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.swagelok.de und im Katalog der Serie DE (MS-02-366).

Die Firma Swagelok hat ihren Hauptsitz in Solon, Ohio, USA, und ist ein wichtiger Entwickler und Lieferant von Fluidsystemlösungen, einschließlich von Produkten, Baugruppen und Dienstleistungen für die Forschung, Instrumentierung, Biopharmazie, sowie die Industriezweige Öl- und Gasgewinnung, Kraftwerke, Petrochemie, alternative Kraftstoffe und Halbleiter. Mit seinen Standorten für Produktion, Forschung, Service und Vertrieb unterstützt Swagelok ein weltweites Netzwerk von über 200 autorisierten Vertriebs- und Servicezentren in 57 Ländern. Weitere Informationen über Swagelok finden Sie auf der Website unseres Unternehmens www.swagelok.de.

Einloggen oder jetzt anmelden
Melden Sie sich an, um Preise abzurufen, Angebote anzufordern und online zu bestellen.
 

Was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen.


Mit "Dampfmanagement" können Sie Geld sparen.

Vertriebs- und Servicezentrum finden

Die Produkte und Dienstleistungen von Swagelok® werden durch ein Netzwerk von über 200 autorisierten Vertriebs- und Service-Zentren, die Kunden in 57 Ländern auf 6 Kontinenten unterstützen, vertrieben.

Mein Standort

Wird geladen. Bitte warten...